结果:找到"飞线 技术问题",相关内容1000条
- 逼疯一个人的错误,谁能解答一下
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 发帖人:adfsff 发帖时间:2023-09-27 00:17:00
- 付费报酬解决一个esp8266接线问题
- 之前在开发版上运行都正常,把代码写入进去后从版上解焊下来后,自己用线接上跟开发板一样的接口为什么不行为什么不行,是不是开发板上面的什么地方自己没接上哪个大神帮忙看下还有什么相关地交流群有吗拉我一下愿意小付一笔费用学习或者给大哥点个外卖帮我指点指点这是在开发板上的效果(可以正常显示)这个拆下来用面包板自己焊线后就不行了什么原因呢这个是接线的电路图(看下是不是线路走线问题)
- 所属专栏: 项目外包 标签: esp8266 接线问题 发帖人:阿拉丁11 发帖时间:2023-07-23 16:45:00
- 为什么画PCB时候SMA封装显示GND没有连接
- 明明走了线,为什么还是显示我存在未完成连接呢????。当我给顶层和底层铺上地铜时候,这个报错就消失了。然而我用华秋DMF检查时候发现,它显示我GND是开路的?为什么呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 线网络问题 发帖人:邓金银9527 发帖时间:2023-01-08 17:09:00
- 嘉立创圆形拼板实例如何用软件制作
- 软件界面开始界面的,嘉立创圆形拼板实例,如何用拼板功能制作。
- 所属专栏: 嘉立创CAM 标签: 技术 发帖人:初心初心 发帖时间:2022-11-21 15:19:00
- EDA能绘制FPCB和软硬结合板么,可以的话有相关教程么
- 如图
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 技术问答 发帖人:奥斯特卡卡 发帖时间:2022-04-02 10:24:00
- 四轴飞行器供电问题咨询
- 调pid的时候,不知道是不是供电的原因,四个电调直接接在机架的分电盘上,然后电调给板子供电。试过电机不转,就单纯插电,然后用手快速给飞机翻一圈也会掉电。请问各位大佬造成这种情况会是哪些原因呢。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 四轴飞行器 技术咨询 发帖人:zmory 发帖时间:2021-11-23 20:42:00
- 飞线不见了,设计管理器的网络飞线始终为0
- 布线一半,所有飞线不见了。在`设计管理器`中,可以看到`网络引脚`,但`网络飞线`始终为0。将网络的对勾勾掉再重新勾选也没有恢复显示。并且布线时也没有了同网络高亮显示,不知道是哪里设置错了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 飞线 技术问题 发帖人:码客Mark 发帖时间:2021-09-28 17:28:00
- 铺铜不显示,没有办法铺铜
- 图片
- 所属专栏: PCB设计 标签: 技术问题 发帖人:阿雷斯特 发帖时间:2021-04-20 15:14:00
- 立创eda布线
- 各位大佬,我想问一下,咱们利用eda布线的时候规格是怎么选择呢,是看他们两端的电压?还是看什么,有人可以解释一下吗?谢谢了!!!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 布线问题 发帖人:liiuyongqi 发帖时间:2020-09-06 22:32:00
- 电动汽车无线充电技术的原理是什么
- 随着无线充电技术的日渐成熟,其在电动汽车领域的应用也逐渐成为了大家关注的焦点,但是在实际应用中依然存在着诸多问题,如充电效率不高、安全可靠性较差、干扰因素较多等。电动汽车无线充电技术到底还需多久才能进入我们的生活呢? 无线充电简单来说就是在不通过实体电线连接的情况下,通过电磁场或电磁波等方式来为用电设备进行充电。目前主要有三种方式:电磁感应式、电磁共振式、无线电波式。通过初级和次级线圈感应产生电流,从而将能量从传输段转移到接收端。 电磁感应式无线充电技术已经实现了大规模的量产,在生产和成本上低于其它技术,并已经经过市场的检验;但是电磁感应在传输距离上太短,随着距离的增加,充电过程中的电能...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无线充电技术 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-07 11:03:00
返回